This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:从 Halcogen 生成直接存储器存取 DMA 代码。

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224154/tms570ls1114-generating-direct-memory-access-dma-code-from-halcogen

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

您好、专家!

你好

目前、我有这个目标 TMS5701114CPGEQQ1 、需要从 Halcogen 生成直接存储器访问 DMA 代码、因此请向我提供以下之一:
  •  Halcogen 的 DMA 代码生成过程  
  •  DMA 的源代码示例  
  •  控制器变体、我可以将其 DMA 代码映射到 我拥有的目标   

请告知

此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    HALCoGen 中的 DMA 模块不会有任何配置。

    驱动程序文件"sys_dma.c"默认情况下将从 HALCoGen 生成。

    我认为、 TMS570LS1114PGE 不会有任何 DMA 示例、所以您能否先选择一些其他器件、如 HALCOGen 中的"TMS570LC4357"、并查看 HALCoGen 中的可用示例

    在帮助主题中、您可以查看 SCI 和 MibSPI 的 DMA 示例

    在这里、他们为每个示例提供了分步流程和代码、您也可以按照相同的步骤和 DMA 代码执行操作。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。