This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:当 CH0连接3V3时、CH1在 CH1上具有较小的电压值、为什么是这样?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219055/lp-am243-ch1-has-small-voltage-value-on-ch1-when-ch0-connect-3v3-why-this

器件型号:LP-AM243

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

我们正在使用  uDMA ADC 读取示例、示例文件夹 examples/drivers/udma/udma_adc_read。

然后我们将 ADC0_AIN0 连接到3V3、其他通道无连接。 我们按如下方式测试了输出:您可以看到 Ch1 上的电压值很小。 您能解释一下原因吗? 有什么解决方案可以解决这个问题? 谢谢。   


[UDMA] ADC 读取应用程序已启动...
通道0 ADC 电压:1782mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:1已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:2已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:3已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:4已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:5完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:6已完成!!

通道0 ADC 电压:1782mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:7已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:8已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:9已完成!!

通道0 ADC 电压:1783mV
通道1 ADC 电压:15mV
通道2 ADC 电压:0mV
通道3 ADC 电压:0mV
通道4 ADC 电压:0mV
通道5 ADC 电压:0mV
通道6 ADC 电压:0mV
通道7 ADC 电压:0mV
循环计数:10已完成!!

所有测试均已通过!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对我上周的 OOO 的耐心。 您能否确认 用于这些测试的 LP-AM243和相关器件 OPN 的哪个版本?

    该小电压可能是由于通道0和通道1上采样之间的 S&H 电容器的不完全放电导致的。 增加通道0采样完成和通道1采样开始之间的时间、以便为电容器放电提供足够的时间、这应该有助于改善此问题。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在我们方面复制这些结果。 如前所述、在采样之前添加一个小延迟(4us)有助于降低假电压(~15-18mV ->~3-5mV)的幅度。 这不会完全消除该赝像、但有助于减小一些误差。 我们将尝试更多一些实验、以查看是否可以进一步改进。 一种方法是混合 ADC 通道采样顺序。 而不是对通道(1、2、3、4、5、 6、7、8)、我们会将其切换到(1、3、2、4、5、 7、6、8)。 将在获得更多结果后提供更多结果。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    非常感谢您的意见。

    这里是否有经过验证的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴:

     这里没有经过验证的解决方案。 由于用例要求/定义有限、AM243x 内部 ADC 开发的优先级较低。 我们确实看到  、使用之前回复中所述的软件实现(附加采样延迟和备用通道样片订单)时、问题的严重程度大大降低。

    此致、

    Zackary Fleenor