This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434BSDGHIALVR

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221603/am2434-am2434bsdghialvr

器件型号:AM2434

您好!

我计划 在我的新项目中使用 AM2434BSDGHIALFR。

请帮我解决以下问题。

  1. 在两个1G 以太网处于工作状态时、可以将功耗降低到最高0.5W 的水平吗?
  2. 我们需要使用两个具有 PROFINET 的1G 以太网。 在硬件/固件方面、我们需要注意哪些主要事项?
  3.  实现合适的1G 以太网通信的最小 MCU 时钟频率应该是多少
  4. 当仅运行外设时、AM2434BSDGHIALFR 是否需要散热器
    1) 1) 2个带 Profinet 的 RGMII
    2) DDR4
    3)引导闪存

提前感谢

Melbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melbin:  

    Unknown 说:
    我们需要使用两个具有 PROFINET 的1G 以太网。 我们需要在硬件/固件中注意哪些主要事项?

    您能否说明您需要哪些确切信息? 我们有一个 enet_layer2_Icssg 示例、其中显示了千兆位 layer2以太网示例。 由于没有适用于1G 的 Profinet、我们还没有此信息。

    Zack 您可以协助解决其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melbin、您好!

    我建议查看 AM243x 功耗估算工具并应用预期用例详细信息来评估预期功耗。

    PET 应用手册- https://www.ti.com/lit/pdf/spracw6

    PET XLSX 工具- https://www.ti.com/lit/zip/SPRM779

    正如 Nilabh 提到的、1G Profinet 尚不可用、但我预计 此用例中的 ICSSG 利用率为~70-80%。

    该器件严格要求 XTAL 输入使用25MHz 时钟源。 ICSSG 内核可在200/225/250/333MHz 时钟上运行、而 R5FSS 内核可在800MHz 或400MHz 下运行。 由于 ICSSG 将处理大部分接口计算、因此可以 较低的速度运行 R5FSS 以节省功耗。

    即使进行额外的优化、0.5W 的功率值也很难满足。 一些选项包括降低 DDR 和 OSPI 组件的工作频率、优化代码以尽可能少地利用 R5FSS、使其保持在 WFI (低功耗)模式以及通过 ICSSG 优化来降低 IO 利用率百分比。

    可以使用功耗估算工具放一点时间、如果您还有其他问题、请告诉我们。 谢谢你。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、感谢您的支持。 我还有一个有关功率估算的问题。  

    从 LaunchPad AM243、MCU AM243连接到以太网 PHY DP83869HMRGZT.since Phy 和 MCU 的 VDDIO 电源连接到3.3V、这两个器件的估计总功耗接近1.8W。  

    • 是否可以通过将 VDDIO 引脚连接到1.8V 来降低器件的功耗?
    • 与连接到1.8V 的 PHY 和 MCU 的 VDDIO 引脚进行1G 以太网通信是否存在任何问题?

    谢谢

    Melbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melbin、您好!

    将工作电压降低至1.8V 肯定会 有助于降低功耗。 但是请记住、TI 从未测试过此配置。 请注意,有多个设备电源域(VDDSHV*)在当前3.3V VDDIO 电源轨上运行。 需要格外注意、以确保没有其他 VDDSHV 电源域受这些更改的影响。 根据您的系统、仍然需要3.3V VDDIO 电压轨、但可以实施来降低功耗、而无需驱动原始以太网信号电压缓冲器。

    只要以太网 PHY 支持1.8V VDDIO 操作、就不会出现任何问题。  轨到轨摆动1.8V 信号所需的功率将 小于轨到轨摆动3.3V 信号所需的功率。

    此致、

    Zackary Fleenor