This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263 -针对 ADC 的 EB tresos 配置所需的阐述。

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222578/tmdscncd263-tmdscncd263---clarification-required-for-eb-tresos-configuration-to-adc

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

我正在尝试映射  TMDSCNCD263中的引脚。 我正在尝试在 EB tresos 工具中将端口引脚映射到 ADC、没有特定于 ADC 的显示连接。

我的欠载 ADC 组配置了内置的 ADC 通道。 因此、无需在 EB 中配置端口引脚。

请您确认相同。 请说明一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我不熟悉 EB tresos 工具。 但是、器件中有5个12位 ADC、每个 ADC 支持6个模拟输入通道、并且每个通道都有一个专用引脚。

    一个很好的参考是 AM263x SysConfig-PinMux 工具。

    https://dev.ti.com/sysconfig/#/config/?args=--device%20AM263x_beta%20--part%20AM263x%20--package%20ZCZ%20--theme%20light

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、


    我已经参考了 AM263x SysConfig-PinMux 工具。 我们可以了解 ADC 配置中没有端口参与。 IIT 其内部配置。  

    我想详细了解 EB tresos 与 ADC 配置的交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我正在一位有更多 MCAL 集成背景的同事中循环、以便提供更多反馈。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    没错、在使用 MCAL 时、我们无需为 ADC 引脚配置任何端口或引脚多路复用配置。 我刚才从 ADC 作者那里阐明了这一点。