This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RM57L843:EMIF 数据传输速率计算。

Guru**** 2811305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223399/faq-rm57l843-emif-data-transfer-rate-calculation

器件型号:RM57L843

您好!  

 如何计算 EMIF 数据传输速率?

 EMIF 的数据速率计算有任何公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

     如何计算 EMIF 数据传输速率?

     EMIF 的数据速率计算有任何公式吗?

    [/报价]

    这里没有任何具体的公式、但您可以轻松地根据 EMIF 时钟频率、每次数据传输的位数和每次数据传输的时钟周期数来计算数据传输速率。

    您可以使用以下公式

    EMIF 数据速率=(EMIF 时钟频率)*(每次数据传输的位数/每次数据传输的时钟周期数)

    例如、

    请参见下面的波形

    假设时钟频率为100Mhz、并使用16位 EMIF、则数据速率如下所示

    每次传输的时钟周期=2 (设置)+3 (选通)=2 (保持)=7

    EMIF 数据速率=(100M)*(16/7)=228.5兆位/秒。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。