This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:如何使用寄存器将 SPI CS 变为低电平。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223257/rm44l920-how-to-bring-spi-cs-to-low-using-registers

器件型号:RM44L920

我正在使用 MibSPI3用于加速计,对于电源序列, 我需要在初始化前把芯片选择和时钟调至低电平。 使用 accelrometer 寄存器,我可以把时钟调到零 ,但芯片选择我不知道如何把它调到低. 是否有任何寄存器可直接访问 pinMux 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    器件复位后、SPI 引脚的作用类似于启用上拉的 GIO 输入引脚、这就是复位后 CS0引脚上显示为高电平的原因。

    要在复位后将引脚值设为零、可在引脚多路复用器初始化中使用以下代码。

    此代码将使 SPI 退出复位、之后它将使引脚输出值为零、并使引脚方向作为输出。

    下面是我在添加上面的代码之前得到的波形

    下面是我在添加上面的代码后获得的波形。

    这是我经过测试的代码、供您参考。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。