This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:无法通过带有 Keil5 IDE 的 Segger J-Link 调试下载闪存

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SEGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223968/mspm0l1306-can-not-download-flash-through-segger-j-link-debug-with-keil5-ide

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SEGGERUNIFLASH

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

--

我的 EVM 板是 MSPM0L1306、首先、我可以使用 Keil5将代码下载到闪存和调试器中。 但是有一次、我不知道我在使用示波器时碰到了什么引脚,、可能是两个引脚被短接了。

然后我无法通过带有 Keil5 IDE 的 Segger J-Link 成功下载闪存、UiFlash 工具也无法下载闪存。 闪存可能被锁定了。

Keil5下载闪存日志如下所示:

* JLink Info: AP[0]:由于 AP 映射的末尾似乎已到达,已停止 AP 扫描
* JLink 信息:通过 AP 地图迭代以找到要使用的 AHB-AP
* JLink 信息:连接到 CPU 失败。 复位时执行连接。
* JLink 信息:复位(引脚15)为高电平、但应该为低电平。 请检查目标硬件。
* JLink 信息:无法启动 DAP
* JLink 信息:已找到 ID 为0x6BA02477的 SW-DP
* JLink 信息:检测到 DPv0
* JLink 信息: CoreSight SOC-400或更早版本
* JLink 信息:扫描 AP 地图以查找所有可用 AP
* JLink Info: AP[0]:由于 AP 映射的末尾似乎已到达,已停止 AP 扫描
* JLink 信息:通过 AP 地图迭代以找到要使用的 AHB-AP
* JLink 信息:连接到 CPU 失败。 复位时执行连接。
* JLink 信息:复位(引脚15)为高电平、但应该为低电平。 请检查目标硬件。
* JLink 信息:无法启动 DAP
错误:闪存下载失败-目标 DLL 已取消
闪存加载在11:01:13完成

有人能告诉我为什么会发生这种情况吗? 如何解决该问题?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用 Uniflash +板载 XDS110 (LP 调试器)来访问 MSPM0并重试?