This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TMDS243EVM: 发生闪存 SOC 初始化二进制错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223286/am2434-tmds243evm-flash-soc-initialization-binary-error-occurred

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好:   

   刷写 SOC 初始化二进制文件时, 我有问题.

  • 我知道这是 hs_fs 设备 ,所以我使用了文件"default_sbl_null_hss.cfg",但仍然失败

  • 启动是 UART 启动
  • 文件是   default_sbl_null_HSFS.cfg
  • Python 3.7.9
  • 日志是什么

C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuild/am243x-evm/default_sbl_null_HSFS.cfg

正在解析配置文件...
正在解析配置文件... 成功。 找到2个命令!!!

正在执行命令1/2...
找到闪存写入器... 发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
发送闪存写入器 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage、大小为316052字节、适用于32.19秒。

正在执行命令2/ 2 ...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:1%|▏| 2058/271498 [00:02<12:30、359.20bytes/s_send error:expected ACK;得到了块2的 b'\x18'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:1%|▎| 3087/271498 [00:03<03:32、1264.81bytes/s_send error:expected ACK;得到了块2的 b'\x18'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:2%|▍| 4116/271498 [00:03<03:31、1264.81bytes/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:2%|▌| 5145/271498 [00:03<03:30、1264.81bytes/s_send error:预期的 ACK;块2得到 b'2'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:2%|▋| 6174/271498 [00:03<01:28、3006.35bytes/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:3%|▊| 7203/271498 [00:03<01:27、3006.35bytes/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:3%|▉| 8232/271498 [00:03<01:03、4132.00bytes/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:3%|▉| 9261/271498 [00:03<01:03、4132.00bytes/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:4%|█| 1029/271498 [00:03<00:49、5312.78字节/s_send 错误:预期的 ACK;块2得到 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:4%|█▏| 11319/271498 [00:03<00:48、5312.78字节/s_send error:expected ACK;得到块2的 b'0'
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:5%|█▎| 12348/271498 [00:03<00:40、6461.06bytes/s_send error:预期的 ACK;得到块2的 b'0'
发送错误:NAK 收到11次、正在中止。
发送 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:5%|█▎| 12350/271498 [00:03<00:40、6461.06bytes/s]
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • 此问题已得到解决

    •  需要更改配置文件中的两个位置、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢他发表您的意见。 我现在将关闭该请求单。