This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57Lx 器件是否支持 SRAM 冗余地址解码自检

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222963/rm57l843-does-rm57lx-device-support-sram-redundant-address-decode-self-test

器件型号:RM57L843

您好!

通过检查安全库源代码、我们发现宏定义"_RM57Lx_"中未包含测试选项"SRADECODE_DIAGNOSTICS"。

您能否帮助确认此测试是否被 RM57L843支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    该测试应在 RM57L843中有效、

    尝试如下调用函数、

    SL_SelfTest_SRAM (SRAM_RADECODE_DIAGNOSTICS、TRUE、&RESULT)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。