This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:重新刷新带砖的 XDS200调试探针(TMDSEMU200-U Blackhawk)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222909/tmdsemu200-u-reflash-a-bricked-xds200-debug-probe-tmdsemu200-u-blackhawk

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: AM1802

你好

我已在 TI 技术支持下发布了 allready 信息如下:  CS1729631 :刷写带砖头的 XDS200调试探针(TMDSEMU200-U)
(建议我在 E2E 论坛上发帖。 为什么不能自动将其推进到 E2E? )


我有 brickeda XDS200调试探针 TMDSEMU200-U JTAG 适配器、方法是按照 XDS200产品页面 章节
"更新固件"子章"如果您通过 USB 连接了一个 XDS200:"
我的 Blackhawk 设备的序列号是 S\n: TC53183

我完全按照指示操作。
返回所有命令、但没有错误消息。

最初命令"xds2xx_conf get xds2xxu 0"报告了一个正常工作的器件。

在发出"xds2xx_conf 引导 xds2xxu 0"命令后、XDS200出现故障。
并返回 get 命令:
错误:无法打开端口连接:xds2xxu:0
错误:测试失败

当您插入 USB 连接器时、电源 LED 指示灯不亮、而是
设备管理器中的条目:
XDS2xx 仿真器 CDC 串行端口(COM8)
XDS2xx 用户 CDC 串行端口(COM9)
没有出现。

为了能够快速继续工作,我们买了一个新的.

但现在我想修复砖头。 (因此、如果新的中断、我们有备份)

我已经通读了很多德州仪器的文档、直到我找到 Dorothea Pfeiffer 的文章:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AADzJ8Y-La4f7Bi5Ga0TcA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST
"

我想我能找到一种使它工作的方法。 以下过程考虑了闪存中原始的 XDS200引导加载程序的完整性-除非您尝试该过程并查看其在断开/连接后是否工作、否则无法知道。

-将一个外部 JTAG 调试器连接到 XDS200板载调试器的 JTAG 端口。  

-启动 CCS 并使用外部 JTAG 调试器作为连接并将 AM1802作为目标器件创建目标配置。

-按照下面的视频中的步骤(我最终会"美化它"发布到其他地方)
"

我已经找到了 A AM1802 和 A Xilinx XC2C64A 开关芯片。
我还找到了 UART  串行连接器 引脚:RXD GND TXD。
我找到了一个 J3. ,A Micro 2排16引脚连接器。

Question:

我可以通过串行端口上的引导加载程序恢复原始固件吗?
如果是、则我需要 串行端口参数 要引导的固件文件 以及要应用的引导加载命令。
我将使用 PuTTY 完成此操作。 (在此期间,我找到了默认值115200;(可能有8个数据位没有奇偶校验,2个停止位没有握手,但没有记录))

我没有找到内部 JTAG 端口。
我可以使用第二个 JTAG 适配器通过来刷写固件吗 J3.
如果是、则我需要 J3的引脚排列来正确连接它。 (我找到了引脚1标记)

无法正常工作。
是否有其他方法刷写固件?
我还可以将电缆焊接到 JTAG 连接器和 AM1802E 处理器、但我需要知道需要哪些引脚及其名称。

如果可能、我更倾向于使用 UART 引导解决方案。
如果有 PC 主机工具、请告知我在哪里下载该工具以恢复固件。

我知道、如果引导加载程序被篡改、任何东西都无法正常工作。
在这种情况下,只有一个 JTAG 连接(J3?) 来保护器件。

此致
   Daniel Wyss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此板由 Blackhawk 设计。 据我所知、TI 没有电路板的设计文件、因此可能无法回答您关于电路板本身的问题。 由于您提到您准确地遵循了说明、并且电路板已经变砖、或许可以使用 RMA 进行保修。 您是否从 TI 购买过此工具?