This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:无法在 TI Launchpad 中测量晶体频率

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218563/tm4c1292ncpdt-unable-to-measure-crystal-frequency-in-ti-launchpad

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我要测量连接到微控制器 XOSC0和 XOSC1引脚的32kHz 晶体的频率(如下面的屏幕截图所示)。

我将示波器探头的一端连接到 GND、另一端连接到晶体的两端中的任何一端、但我无法看到32kHz 振荡、而我可以轻松捕获其他晶体、即25MHz 频率。

此外、这种晶体用于什么用途?

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您计划在应用程序中使用休眠模块、则32kHz 用于 RTC 时钟。 如果您不需要 XOSC、可以忽略它们。

    请在 LaunchPad 上进行相同的测量、然后将 LaunchPad 原理图(如下所示)与您的原理图进行比较、并确保您具有正确的连接。

    数据表还给出了计算方法的示例  

    另请参阅下面的帖子、该帖子很有用。  

    e2e.ti.com/.../2612027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    我尝试了多种方法、如无源或差分探头、在 MSO 上具有数学功能、但仍然无法测量。  

    能否请在您自己的 TI Launchpad 上设置示波器以及 RTC 时钟的图像?

    谢谢。

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我现在无法访问示波器。 我明天可以试试。 我想使用带有低阻抗探针尖端的示波器。 探针上的阻抗可能会影响 XOSC 上的负载电容。 在任何情况下、您都应该能够通过运行休眠示例来验证 XOSC 是否有效。  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hIBERNATE example 演示了休眠模块的使用。 此模块将使用安装在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上的32.768kHz 晶体配置为实时计数器(RTC)模式。 该示例每5秒将生成一个 RTC 匹配中断。  

     我认为这篇文章也有帮助。  

    https://www.sitime.com/support/resource-library/application-notes/an10028-probing-oscillator-output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯!!

    我会尝试你的建议。

    请分享您的讨论范围以便更好地理解。

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     测量波形没有任何问题。  在 探测 XOSC1引脚时、我运行 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hIBERNATE 示例。  

    我将简单的示波器(Tektronix TD3014B)与电压探针(Tektronix P6139A)结合使用。