This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:XDS110调试器库包

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220960/am2431-xds110-debugger-library-package

器件型号:AM2431

大家好
我正在尝试确定 CCS 安装程序中使用的是哪个版本的 XDS110实用程序、并想要下载该库包二进制文件。 我看到它打印了以下内容、但不知道在哪里可以找到该版本9.0.0.00040库包

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"EP 20 2022"。
库构建时间为"12:28:44"。
库软件包版本为"9.9.0.00040"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeev:

    XDS110作为 CCS 的一部分提供。 您能告诉我您在使用哪个版本的 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     版本:12.1.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     版本:12.1.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeev,

    xds110固件随 CCS 一起提供,您可以在以下目录中找到它 :\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\。  该文件夹中的 XDS110SupportReadMe.pdf 解释了它是什么以及如何使用。

    此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeev:

    您的问题是否得到了解决? 如果没有、我想了解您面临的问题是什么? 您使用的是 am2431和 xds110来连接它、对吗?

    此外、您还可以在上面 Michel 提到的路径中检查 XDS 实用程序的版本