This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:休眠调整寄存器。 TM4C1231H6PM 与放大器;TM4C1291

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222739/tm4c1231h6pm-hibernate-trim-register-tm4c1231h6pm-tm4c1291

器件型号:TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

尊敬的 Tiva 团队:

客户关于  TM4C1231H6PM 和 TM4C1291的以下问题。

在 TM4C123_EVK 的 Hibernate 示例中、存在以下代码行。

我在所阅读的任何勘误表中都没有看到这一点、因此我想知道是否仍然应该这样做(如果是、哪些部件修订版会受到影响)?

TM4C129器件也会发生这种情况吗?

   //

  //重新初始化由于已知问题而被修改的修整

  // HIB#01勘误表中的休眠寄存器初始化。

  //

  MAP_HibernateRTCTrimSet (0x7FFF);

谢谢、Merril

参考:  

https://www.ti.com/product/TM4C1231H6PM

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1231h6pm.pdf

勘误表: https://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merril:

    在 TM4C123_EVK 的 Hibernate 示例中、存在以下代码行。

    我在所阅读的任何勘误表中都没有看到这一点、因此我想知道是否仍然应该这样做(如果是、哪些部件修订版会受到影响)?

    [/报价]

    代码中的注释是指 HIB#01。 请参阅以下条件、在这些条件下可能会发生勘误。 HIBRTCT 是 TRIM 寄存器、被称为受影响的寄存器之一。  

    //

      //重新初始化由于已知问题而被修改的修整

      // HIB#01勘误表中的休眠寄存器初始化。

      //

      MAP_HibernateRTCTrimSet (0x7FFF);

    [/报价]

    TRIM 寄存器的默认值为0x7FFF。 但是、由于错误、寄存器的内容可能不正确。 为了解决勘误表问题、调用  HibernateRTCTrimSet (0x7FFF)来 确保在启用 RTC 后、TRIM 寄存器具有正确的值。  

    [quote userid="5988" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222739/tm4c1231h6pm-hibernate-trim-register-tm4c1231h6pm-tm4c1291通过 TM4C129器件也能做到这一点吗?

    不会、这不会影响 TM4C129。 TM4C123勘误表文档中未显示针对 TM4C123的勘误表、TM4C129休眠示例中也未显示权变措施。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    谢谢!  此问题似乎不在当前版本中(勘误表: https://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf )。 我没有收到它吗?  它实际上是否已在最新的 TM4C123器件中修复?   

    THX、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merril:

     如勘误表中所示。 请转至第5页。 它影响版本6和版本7。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我想我的搜索词是错误的。。。 :^/