Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我正在处理一个使用 HalCoGEN 版本4.00.00生成代码的项目。 不幸的是、当我使用最新版本的 HalCoGEN (4.07.01)时、我的软件坏了。
最近我被迫对我的计算机进行硬复位、并且我无法访问我所拥有的 HalCoGEN 4.00.00版安装程序。 下载页面仅提供软件最新版本的访问权限、我无法在任何地方下载所需的版本。 TI 是否有可以下载4.00.00版的存档文件?
谢谢!