This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:关于 RM57L843 SRAM 不可纠正的 ECC 错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221037/rm57l843-about-rm57l843-sram-uncorrectable-ecc-errors

器件型号:RM57L843

您好!  

我们知道、错误强制测试"SRAM_ECC_ERROR_FORCING_2BIT"将触发 ESM 不可纠正的错误。

但我们在 RM57L843数据表中定义了三种不同的 SRAM 不可纠正错误。

您能说明一下它们之间的区别吗? 以及如何为它们单独注入故障?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    已开始处理您的问题、很快将提供更新。

    谢谢。此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

     表8-1中对它们进行了定义。 TRM 中的 L2RAMW 错误类型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关类型 A 和类型 B 不可纠正的错误、请参阅第8.2.2.2和8.2.2.6节:

    8.2.2.2清理存储器

    8.2.2.6冗余地址解码