This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:硬件异常和看门狗

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222288/msp432e401y-hardware-exception-and-the-watchdog

器件型号:MSP432E401Y
Thread:SYSBIOS 中讨论的其他器件

您好论坛、

为了进行调试、我使用 CCS 10和 J-Link 调试器。

当存在硬件异常时、Programm 计数器指向一个无限循环、如下面的代码片段所示:

ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__I:
        .asmfunc
...
$1
        b       $1              ; spin here indefinitely

两个安全装置中的一个被激活、它将在十秒钟后重新启动应用。 当程序计数器指向$1时、我无法在 CCS GUI 中看到看门狗计数。 看门狗是否仍处于激活状态?

BR Guenther