This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434芯片是否有嵌入式温度监测器?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221590/am2434-does-am2434-chip-has-an-embedded-temperature-monitor

器件型号:AM2434

你(们)好。

我们的团队正在将我们的代码从 C2000系列移植到基于 ARM 的芯片。 据悉、像 F28377D 一样的 C2000芯片 F28386D 嵌入了温度传感器。 但是、在 AM243x 系列数据表中、我没有看到"内部温度传感器"、"结温传感器"等任何关键字。

请您告诉我是否存在? 此外、如何设置该功能?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    是的、的确如此、这暂时并未在器件数据表中明确列出(我将看到这一问题已得到解决。。。) 但 TRM 有一个用于 电压和热管理器(VTM)的部分( 第2458页开始的第5.2.2.1.4节)、提供了这些详细信息。

    此致。

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    我想问一下、是否有采集片上温度状态的示例?

    Br.

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    抱歉、我们目前还没有准备好这样的示例。

    此致、

    拉尔夫·雅各比