This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:SDK8.05多核项目 SYSCFG 问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216641/am2634-q1-sdk8-05-multicores-project-syscfg-question

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2631SysConfig

您好专家。

  客户报告说他们在多核项目中使用 syscfg 工具时遇到问题。 它们从 SDK8.5中导入 ipc_notify_echo_am263x-lp_system_freertos_nortos、并希望对其进行修改、以便为 R5FSS1-0和 R5FSS1-1启用锁步。 然而、system.xml 在 syscfg 编辑器中仅显示一个 R5F0-0、而工程属性显示他们使用的芯片是 AM2631。 他们无法更改它。  

这是否正常? syscfg 有什么问题吗?

 

此外、如果他们想要在 R5F0-1中添加 GPIO、在 TRM 中、我们假设我们有 GPIO0、1、2、3。 每个内核都有相应的 GPIO 模块。  但在 syscfg 中 、我们只有 GPIO0可用于所有内核。

您能检查一下吗? 如何解决? 或 TRM 中出现问题?

此致

Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    CCS 系统 xml 文件用作一个组工程、其中包含每个 R5F 内核或 M4F 内核的所有 CCS 工程。 它没有自己的 SysConfig 文件。 每个 CCS 工程都有自己的 SysConfig 文件、其中定义了此 CCS 工程文件使用的所有资源。

    使用系统项目文件的优点是可以同时编译、加载和调试所有 CCS 项目。 此外、系统配置工具将检查同一系统工程中 CCS 工程之间潜在的引脚多路复用冲突。

    对于 GPIO、AM263x 有4个 GPIO 实例、每个实例对应一个 R5F 内核。 显然、SysConfig 工具中存在错误、因为 IPC 示例中的所有四个 example.syscfg 文件都指向 GPIO0。 我已针对此问题提交 JIRA 票证: [MCUSDK-10166] AM263x:系统配置工具只允许对所有 R5F 内核使用 GPIO0 -德州仪器(TI) JIRA (TI.com)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、

      这里的问题是:

    1.如果您只有一个 R5F、如何将项目分配给每个内核?

    您能否向我们介绍一下、无论从 IPC 导入还是从空示例创建、如果您只有 AM2631选项、如何创建多核项目?

    AM243x 可以显示 IPC 演示项目中的所有内核、仅供参考。

    2.对于 GPIO 问题,由于这是一个 syscfg 工具问题,什么是临时权变措施?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    遗憾的是、出于某些原因、包括系统工程在内的所有 CCS 工程都是基于 AM2631开发的。 这就是只有一个 R5F 内核的原因。 此外、system.xml 中使用的内核 ID 也不正确。 应为"Cortex_R5_0"、而不是"MAIN_Pulsar_Cortex_R5_0_0"(看起来像是 AM243x 中的剪切 n 粘贴错误)。 我为此问题提交了 JIRA 票证: MCUSDK-10167

    对于 GPIO 问题、由于它是 SYSCINFConfig 工具问题、因此目前没有解决方法。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、  

      这两个错误会在 SDK8.6中得到修正吗?

    此致

    Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    GPIO 问题是由 SysConfig 工具引起的。 STDO 团队和硬件应用团队需要合作解决此问题。 已针对 MCU+ SDK 09.00.00 (2Q23)安排了该过程

    R5F 内核 ID 问题可以在08.06.00进行修复。 顺便说一下、谁是客户、他们是否处于停产状态?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、  

      无停产、但影响客户开发多核项目。

    正如我的描述、客户希望在 R5FSS1-0和 R5FSS1-1以及 R5FSS0-0和 R5FSS0-1上具有锁步特性、以便实现实时控制。

    如果不修复错误、就很难开始多核项目开发。

    此致

    Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    正如我在前一篇文章中所说、 R5F 内核 ID 问题可以在08.06.00进行修复。 我将确保尽快解决此问题。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、  

      SDK8.06.00.34中仍存在此问题。 请问我们计划何时解决这个问题?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    此问题计划在 MCU+ SDK 9.0.0 (2023年6月末)中修复。

    此致、

    Ming