This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:使用外部振荡器时为1MHz?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221513/mspm0l1304-1mhz-with-external-oscillator

器件型号:MSPM0L1304

大家好、

MSPM0L 是否可以通过外部振荡器在1MHz 的频率下工作?

此致、

石井由太

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、

    否、MSPM0L1xxx 器件没有用于外部振荡器的输入。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandod、您好!

    这是否意味着 MSPM0L 适用于32MHz 或4MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、

    SYSOSC 频率和用户修整部分(第2.3.1.2.2.小节) TRM 描述了 SYSOSC 的潜在频率为32MHz、4MHz (出厂修整)或24MHz 和16MHz (用户修整)。

    但是、SYSOSC 频率与 MCLK 频率不同。 您可以在4MHz 下运行 SYSOSC、并 使用 MDIV 设置将 MCLK 从4MHz 设置为250kHz。  

    如果需要以1MHz 的频率运行 CPU、请使用4MHz 的 SYSOC、并将 MDIV 设置为3。  

    此致、
    Brandon Fisher