This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:锁步功能

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221708/rm57l843-lockstep-funktionality

器件型号:RM57L843
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS0432

大家好、

对于 TMS5700432BPZQQ1与其他 RM57器件的比较、数据表中的措辞让我感到困惑。 TMS570是否正在运行2个 CPU、但用户只能访问一个 CPU?

对于 RM57器件、"双核"是否意味着有2个 CPU、每个 CPU 都具有锁步影子处理器

此致

调频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FM

    TMS570LS0432和 RM57都有两个 CPU 内核在锁步中运行。 用户只能访问一个 CPU。