This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:无法加载编程映像

Guru**** 2769255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221817/tm4c129dncpdt-unable-to-load-programming-images

器件型号:TM4C129DNCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

我通过 CCS UniFlash 实用程序对具有 TM4C129DNCPDT 微控制器的原型控制器板进行了编程、但无法将原型控制器板连接到工厂模式测试实用程序。

完成加载。

在上面的屏幕截图中、我按下了选项2、但无法对微控制器进行编程(如下面的屏幕截图所示)。

以下是尝试对 TI Launchpad 进行编程时的输出、因为我们不是通过 XDS200调试探针进行编程、因此它无法连接。

请分享您宝贵的反馈或建议。

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    看起来您正在使用 UniFlash 3.4。 这是 UniFlash 的非常旧且不受支持的版本。 我假设您的自定义命令行编程器基于 DSS、这就是您选择使用这个过时版本的原因。  

    在上面的屏幕截图中、我按下了选项2、但无法对微控制器进行编程(如下面的屏幕截图所示)。

    [/报价]

    请提供完整的错误消息、而不仅仅是最后的消息。 请注意、由于您使用的 UniFlash 已过时版本、因此我们能够提供的支持最少。

    谢谢

    小标题