This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Tiva-C 上的 USB Type C 连接器、缺少 USBID

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221826/tm4c123gh6pm-usb-type-c-connector-on-tiva-c-and-the-lack-of-usbid

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我想在我的定制 TM4C123GH6PM 板上将 USB 微型连接器替换为 USB Type C 连接器。 我已经完成了我的研究,基本上:

A6和 B6作为 DP 连接在一起

A7和 B7作为 DM 连接在一起

CC1和 CC2分别通过5.1K 电阻器下拉。

在定制电路板中、我将 usbvbus 通过100 Ω 电阻器连接到 PB1、USB2连接器的 usbid 引脚也通过100 Ω 电阻器连接到 PB0。

但是、USB-C 连接器没有 USBID 引脚。 相反、CC1和 CC2可用于指示是否没有电缆。 理想情况下、我需要使用或门读取 CC1和 CC2并将输出馈送到 PB0引脚。 为了获得与 USB-C 连接器等效的连接,但我决定问论坛:是否有人使用了 tm4c123gh6pm 的 type-c 连接器? 有否评论?

非常感谢任何意见/想法/帮助。

此致、

C.A.