This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "NFAULT LED Error Always On"(NFAULT LED 错误,始终亮起)

Guru**** 2524350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221310/nfault-led-error-always-on

器件型号:TIOL1115EVM

我想我将 L+和 L-接线与 CQ 线连接错误、因此 NFAULT LED 始终亮起、VCC 输出仅为2.4V、而不是5V。  

所有其他的 LED 现在是非常暗,相比较早时,他们是明亮的。

设备现在被破坏了吗? 如何诊断 NFAULT 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    该器件能够抵抗错误接线、并且具有各种极性保护二极管、并且 L+、L-和 CQ 引脚上具有较大的绝对最小值/最大额定值、 但仍然存在损坏的可能性、尤其是当通过使 ILIM_ADJ 引脚悬空来禁用电流故障检测和自动恢复功能时。

    您能否描述该电路板的当前配置及其连接对象?  您目前是在 L+和 L-(GND)引脚之间仅连接24V 电源、还是也将其他器件连接到 CQ 引脚和/或数字 IO 引脚?

    NFAULT 是过流、过热或欠压故障条件的逻辑或、并将根据状态图进行响应。

    ILIM_ADJ 引脚的状态如何、或者将分流器安装在 JMP1接头上的何处?  或者、该引脚是否悬空?  此引脚的配置方式会改变电流故障指示和恢复的工作方式。

    LDO 应在所有器件状态下保持开启状态、因此当您说只能获得2.4V 电压而不是5V 电压时、这可能表示器件已损坏。  您是用万用表测量这个值、还是用示波器看看这个值?  如果使用电表、您是否能够使用示波器来观察电压是否会出现波动、例如可能会在某个频率下开启和关闭、从而产生2.4V 的平均电压?  2.4V 几乎是5V 的一半、因此我想知道该器件是否会在一个周期中打开和关闭。

    另外、您在任何其他引脚上是否看到任何其他振荡或任何异常波形? 我不希望出现这种情况、但可以通过某种方式来验证所有引脚的状态。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    目前、我将主器件的 L+、L-和 CQ 线连接到了电路板。

    JMP1连接到 ILIM_ADJ 的 GND

    我已经通过万用表测量了 LDO、它显示的是2.4V 电压、而不是5V 电压、而且示波器显示的是简单的2.4V 电压线、没有任何波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirag、

    感谢您提供的信息。  如果该器件仅在 LDO 输出上产生2.4V 电压、似乎可能已损坏。  您还能监控器件消耗了多少电流吗?  如果没有活动且仅连接 L+ 24V 电源、EVM 消耗的电流应小于10mA、其中 LED 是最大的消耗电流、每个电流约为2mA。 如果电流较大、也可能表明器件已损坏。

    如果器件未损坏、我无法解释 LDO 为什么只产生2.4V 电压、我之前也没有看到这一点。 没有可能改变 LDO 的配置设置。

    此致、

    Jonathan