This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Keil 编译设置问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220030/mspm0l1306-keil-compilation-settings-issue

器件型号:MSPM0L1306

大家好!

我们的代码优化默认为- O2。

执行 driverlib。 是否有 Keil 的编译项目?

在我使用 o0的编译参数后、程序将运行到异常中断中。

是 deiverlib。 已用 O2编译?

我有一个方法编译一个?或者,直接调用。 文件中。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我们提供针对 SDK 的 Keil 支持以及 SDK 中的 DriverLib 项目示例。 在 Keil 中利用不同优化级别没有已知问题、所有优化级别都应受到支持。 我建议确保按照 mysecureSW 库中的 MSPM0 + Keil 快速入门指南中的所有步骤进行操作、从而确保正确安装。 然后、我建议从您的项目的其中一个代码示例开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI_Guru、

    谢谢

    Libo.