请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的专家:
安全手册规定应使用 MPU 来阻止到 Coresight 调试组件的访问。
是否也可以对 NMPU 进行编程以阻止这些访问?
例如、DMA 和 PER 的 NMPU 配置应包括"无访问"区域 DMM (FFFF F700 - FFFF F78C)和 RTP (FFFF FA00 - FFFF FA54)
这是正确的方法吗?
谢谢、此致、
最大值