This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:阻止使用 NMPU 访问调试组件

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221083/tms570lc4357-blocking-access-to-debug-components-with-nmpu

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的专家:

安全手册规定应使用 MPU 来阻止到 Coresight 调试组件的访问。  
是否也可以对 NMPU 进行编程以阻止这些访问?

例如、DMA 和 PER 的 NMPU 配置应包括"无访问"区域 DMM (FFFF F700 - FFFF F78C)和 RTP (FFFF FA00 - FFFF FA54)

这是正确的方法吗?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    DMA NMPU 将 DMA 连接到 CPU 互连子系统。 它不包括用于外设的内存。