This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:TMS570LS0914

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221206/tms570ls0914-tms570ls0914

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

请说明我们如何通过 SPI 使用8位缓冲器来传输多个字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:

    HalCOGen 可以生成 SPI 驱动程序供您配置 SPI 模块和 TX/RX 数据。 API spiTransmitData(...)  使用轮询方法和 API spiSendData(...)从源缓冲区中传输数据的块大小数量  使用中断方法从源缓冲区发送块大小数据数。

    如果 SPI 器件要求 在几个 连续的数据字传输期间片选信号持续保持有效、您可以 在当前数据控制字段中启用 CSHOLD 位。