This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:编程问题

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219032/tm4c129ekcpdt-programming-issue

器件型号:TM4C129EKCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

在编程时、发现连续出现了10种有缺陷的产品。  客户怀疑芯片由于操作不当而锁定、因此无法对程序进行编程。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

     -购买地址是直接从 TI 还是从某些有效的分销商处购买?

     -请提供设备上的 LTC。 芯片上的器件标识将显示此信息。  

     -失败的百分比是多少? 有芯片能用吗?

     -是否尝试过其他调试探针? 我看到使用了 Jlink 探针。 您是否还有其他探针(例如 XDS110、XDS200)值得您尝试。 以确保它不是调试探针问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

     我没有听到你的回应。 我现在将关闭该主题。 当您获得我的问题的更新后、您可以回写该帖子、而该帖子会将状态更改为"打开"。 我会收到通知。  

     除了我之前问的问题。 您还可以使用 XDS200等调试探针进行 JTAG 连接测试。 请参见下方的。 我对 Jlink 的了解还不够。 客户将需要联系供应商以获得有关 Jlink 的支持。  

    如果要尝试解锁器件、可以在 CCS 或 Uniflash 中执行以下操作。