This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:与 MSPM0G3507引脚兼容

Guru**** 2765965 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221140/mspm0g1507-pin-compatibility-with-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

大家好、

我想知道 MSPM0G1507的48引脚 LQFP 型号与 MSPM0G3507的同一型号是否引脚兼容。 我们特别要寻找的器件是 XMSM0G3507SPT。

谢谢!

Akshar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshar:

    是的、它们是引脚兼容的。  这是该系列 MCU 的目标之一、是使器件之间具有引脚兼容性(前提是它们采用相同的封装类型)。

    请记住 X 名称中表示这是预发布器件、您不想将其用于量产版本。  发布的设备不会有 X

    Dennis