This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:适用于 MSPM0 G 系列的 MCAL

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220131/mspm0g1507-mcal-for-the-mspm0-g-series

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3107

您好!  

我对 MSPM0 G 系列感兴趣、具体来说是  MSPM0G3107型号。  MCAL 驱动程序是否可用于此目标? 如果是,我可以从哪里得到他们?

感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaher:

    MSPM0器件的所有示例和 driverlib API 均位于 https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 中 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!  

    感谢您的回答、事实上我想问的是、TI 的 MCAL 产品系列是否支持这款微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaher:

    抱歉、我误解了您的原始问题。 目前、我们的 SDK 中不支持 MCAL 层、但我们计划将来提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace H:  

    谢谢您的澄清。 但是、 除了 SDK 之外、 AUTOSAR MCAL 是否可作为单独的软件包用于 MSPM0?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaher:

    不是此时此刻。 一旦可用、它就会成为 SDK 的一部分。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。