This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PZ:我们可以将此 TI 器件用作 STM32F103RBT6的替代器件吗?

Guru**** 2922220 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PZ, TM4C123GH6PZ, EK-TM4C123GXL, TM4C1233H6PZ, TM4C1233E6PZ, TM4C1237E6PZ, TM4C1237H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220821/tm4c1233h6pz-can-we-use-this-ti-part-as-alternate-for-stm32f103rbt6

器件型号:TM4C1233H6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C1233E6PZTM4C1237E6PZTM4C1237H6PZ、TM4C123GE6PZ 、TM4C123GH6PZ TM4C123、EK-TM4C123GXL

您好!  

我们想  在现有设计中用 TI TM4C1233H6PZI 替换 ST UC STM32F103RBT6、请建议:

如果 TI 提供任何其他同等产品,请提供信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、TM4C1233H6PZ 可满足您的要求。 100引脚 PZ 封装的其他器件型号也是 替代产品、例如:

    TM4C1233E6PZ
    TM4C1233H6PZ
    TM4C1237E6PZ
    TM4C1237H6PZ
    TM4C123GE6PZ
    TM4C123GH6PZ

    请参阅 https://www.ti.com/lit/spmt285上的 TM4C 生产选择指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您发送电子邮件  

    您能否向我们分享 用于硬件开发的 TM4C1233H6PZI 的 EVK 参考原理图文件、

    如何通过 HW 引脚选择引导选项- bcz 我们有诸如 MMC 卡/外部 EEPROM/internal FLASH 等引导选项,请告诉我们  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们分享 用于硬件开发的 TM4C1233H6PZI 的 EVK 参考原理图文件、

    [/报价]

    我们只有适用于 TM4C123的 LaunchPad EVM。 该产品页面位于: https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL

    在用户指南底部、您可以找到 LaunchPad 板的原理图和 BOM。 请参见下面的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmu296

    如何通过 HW 引脚选择引导选项- bcz 我们有诸如 MMC 卡/外部 EEPROM/internal FLASH 等引导选项,请告诉我们  

    [/报价]

    有关 BOOTCFG 寄存器的详细信息、请参阅数据表。 这是非易失性寄存器、可以对其进行一次性编程、以配置通过引脚激活来启动的方式。 您可以根据指定的极性配置其中一个 GPIO 引脚、以强制激活引导加载程序。  

    有关详细信息、请参阅引导加载程序用户指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301

    TivaWare 库中有引导加载程序示例。 我将建议您首先使用串行引导加载程序。 您可以在以下位置找到此 UART 串行引导加载程序:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_serial。 此引导加载程序演示还附带一个简单的应用程序。 此应用程序可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_deme1中找到。 基本上、在引导加载程序(boot_serial)运行后、它会尝试通过 UART 端口下载应用程序固件(boot_deme1)。  我建议您从 boot_serial 开始、了解它的工作原理。  

    [/quote]