This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:可以安装 TM4C ARM®︎ Cortex®︎-M4F MCU (2.1.4.178),但 CSS 无法识别它已安装并要求重新安装。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221079/ek-tm4c123gxl-able-to-install-tm4c-arm-cortex--m4f-mcu-2-1-4-178-but-css-is-unable-to-recognize-it-is-installed-and-asks-for-it-to-be-installed-again

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

当我尝试安装 TM4C ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU (2.1.4.178)时,它成功地从任务列表中获得了带有绿色复选标记和 SUCCESS 一词的确认,但它要求我重新安装它。 我在软件包管理器中查看、发现软件包管理器没有安装在这里、但当我转到文件目录时、它就位于这里。 它的版本是12.2.0009。 我已经尝试删除本地服务器、删除软件包、删除 ti 文件夹、删除工作区并重新安装整个程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 Tiva MCU SDK 而言、CCS Resource Explorer 有点过时。 最新的 SDK 为2.2.0.295。 请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载最新版本。下载后、您只需将任何示例工程导入您的 CCS 工作区。 例如、我建议您从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hello 或 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\blinky 开始。