This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:内部 DAC 基准电压是否可用作 DAC 输出?

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221014/mspm0l1305-if-the-internal-dac-reference-voltage-could-be-used-as-dac-output

器件型号:MSPM0L1305

您好!  

我想知道内部 DAC 基准是否可以连接到输出引脚作为 DAC 输出。  

非常感谢!  

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、这是可以实现的、但需要将 OPA 用作缓冲器。

     MSPM0 SDK 中的 opa_dac8_output_buffer 示例显示了如何实现此目的。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢!  

    Andy