This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:建议一个可打开 CAN 的微控制器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220792/tms570ls3137-suggesting-a-can-open-microcontroller

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:RM57L843、、 HALCOGEN

尊敬的 TI 支持部门:

目前、我希望制定一个 CAN 开放协议。它可能用于 TMS570LS3137或 RM57L843控制器、还是请向我推荐一个负责 CAN 开放协议的微控制器。

提前感谢。

此致、

阿吉思·库马尔·A·阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    CANopen 是基于控制器局域网(CAN)的现场总线协议。 它是一个开放网络标准。 您可以在具有 DCAN 模块的 TMS570器件上使用堆栈。

    我没有 CANopen 堆栈的使用经验。 我认为在最低级别是 CAN 驱动程序、此驱动程序用作抽象的硬件接口、处理所有与 CAN 硬件相关的功能。 可以使用 HALCoGen 生成的 CAN 驱动程序、并保持通信管理层不变。  

    您可以查看 simmasw 网页、看看他们是否有将 CANopen 移植到 TMS570的示例。 如前所述、它们的 CANopen 堆栈支持 TMS570器件。

    CANopen 是基于控制器局域网(CAN)的现场总线协议。 它是一个开放网络标准。 您可以在具有 DCAN 模块的 TMS570器件上使用堆栈。

    我没有 CANopen 堆栈的使用经验。 我认为在最低级别是 CAN 驱动程序、此驱动程序用作抽象的硬件接口、处理所有与 CAN 硬件相关的功能。 可以使用 HALCoGen 生成的 CAN 驱动程序、并保持通信管理层不变。  

    您可以查看 simmasw 网页、看看他们是否有将 CANopen 移植到 TMS570的示例。 如前所述、它们的 CANopen 堆栈支持 TMS570器件。

    CANopen | CANopen 软件、协议栈、源代码(simmasoftware.com)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。