This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:澄清了 ESM 组2和3的错误引脚行为

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220134/tms570lc4357-clarification-the-error-pin-behavior-for-esm-group-2-and-3

器件型号:TMS570LC4357

您好*

对于 ESM 组2和 ESM 组3、当错误情况发生时、TRM 16.1.1提到了预定义的错误引脚运行方式。

有人能帮助我了解一下这个器件、该预期输出行为是什么、TRM 或数据表中是否有提到的固定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    ESM 第2组和第3组直接连接至 nERROR、如图16-1所示。
    如果一个错误信号被发送给 ESM 并且组2或组3的其中一个位被设定为1、nERROR 引脚将输出一个低电平信号、如第16.2.2章所示。 (ESM 中的错误会导致引脚出现高电平信号)

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的帮助。

    尊敬的 Deric:

    请去最大的评论,他是正确的。 除了他之外、nERROR 信号出现在 GWT 封装的 B14上、如下所示

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Max 和 Jadadish

    感谢大家、对于 ESM 组 nERROR 低电平脉冲持续时间可控制 vclk 和 ltcp 计数器。 这很清楚、2组和3组的情况如何。 该预定义值/低电平脉冲持续时间是否在规格中提到? 一个利用这个低电平脉冲持续时间来将 ESM 状态告知外部系统的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    很清楚,如何处理组2和组3。 此预定义值/低脉冲持续时间是否在规范中提及?

    第16.2.2节中解释的 nERROR 引脚时序适用于所有 ESM 组错误、即组1、组2和组3。

    并请注意、由于组1错误的严重性较低、在缺省情况下不触发 nERROR 引脚、并且可选将它们配置成控制 nERROR 引脚。 当组2和组3中的错误总是会触发 nERROR 引脚缺省值。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这些图表非常有用且清晰。 nERROR 上是否有针对组2和组3错误的时序值、我将探讨此选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    对于组2和组3的错误,nError 有一个计时值,我想探索这个选项。

    下面是 nERROR 的时序公式

    您应该需要根据 VCLK 频率和配置的 LTCP 值计算时序值。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它仅适用于 ESM 组1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这仅适用于 ESM 组1。

    实际上、这是针对所有 ESM 错误。 请记住、nERROR 引脚对于所有 ESM 错误是通用的引脚、所以对于所有 ESM 组错误、上面的时序公式将是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对表6-44 ESM 组感到困惑。 现在很清楚、太好了。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被表6-44 ESM Group 所混淆。 现在很清楚,很好。

    好的。

    这个表并不是关于 nERROR 的时序、而只是关于影响。 这意味着组1可被配置成影响 nERROR、它只是可配置、然而对于组2和组3、它们是固定的、并且它们在一定程度上影响 nERROR 引脚。 所以、如果任一组2或组3错误发生、那么它们将触发 nERROR 引脚、但是只有当它们被配置时、组1错误才会触发 nERROR 引脚。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。