This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:有关 SD 卡 IF 的问题(MMCSD1)

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203185/am2431-questions-about-sd-card-if-mmcsd1

器件型号:AM2431

大家好、我对 AM2431上的 SD 卡 IF (MMCSD1)有疑问。

1.即使软件未访问 SD 卡、MMC1_CLK 信号也不会停止。

(我们同时使用示波器观察 MMC1_CMD 和 MMC1_CLK。 在访问期间、MMC1_CMD MMC1_CLK 两次切换、在非访问期间、MMC1_CMD 保持平坦、但 MMC_CLK 以25MHz 频率切换)我认为只有在软件访问 SD 卡时才应激活 MMC_CLK 时钟信号。  是正确的吗?

2.如果插槽中没有连接 SD 卡,MMC1_CLK 会停止。软件工程师说,他们没有在卡断开时实现时钟控制。(他们还说没有 API 来启用时钟)。

我知道 MMC1_SDCD 信号用于控制 SDK 中 MMCSD1硬件模块或 SD 卡中间件上的时钟启用/禁用。 是这样吗?

(但是、我查看了 TRM、但找不到 MMC1_SDCD 和 MMC1_CLK 之间的连接)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看一下、马上与您联系。  

    谢谢!

    -Randy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    很抱歉耽误你的时间。 我已将该问题路由到内部、以查看我们是否能找到答案。  

    事务之间激活的1.MMC1_CLK 似乎是默认行为。 这对您来说是个问题吗?  

    2.我正在查看 SDCD (SD 卡检测)信号效果的具体功能。  

    谢谢!

    -Randy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    我还在寻找对你第一个问题的答复。  

    到目前为止、我尚未在我们的 SDK 中找到任何用作 MMC 时钟启用功能的寄存器控制或 API。 如果您对此主题有任何其他反馈/问题、敬请告知。  

    -Randy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复速度太慢。

    事务之间激活的1.MMC1_CLK 似乎是默认行为。 这对您来说是个问题吗?  

    是的、存在这个问题。 我的客户产品需要强大的抗噪声/浪涌能力、并且始终有 EMC 测试和评估功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    我也向我们的 SDK 团队确认了没有明确的 MMC 时钟控制。 是的、它是一个自由运行的时钟。  

    PCB 设计中也可以考虑 EMI/EMC 抗扰性。 有许多应用具有连续或几乎连续的时钟、可满足 EMI/EMC 要求。 您的客户在这方面的设计方面是否需要任何帮助?

    如果在辐射测试期间在任何显著的占空比下使用该接口、则时钟会存在、任何 EMI 问题也会出现。 因此、无论如何、实现低噪声的设计都很重要。  

    谢谢!

    -Randy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:  

    请告诉我、我是否已回答您所有的问题、或者您在这个主题上是否需要其他支持。  

    谢谢!

    -Randy.