This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:UART 反相位模式

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220922/mspm0l1306-uart-inverted-bit-mode

器件型号:MSPM0L1306

您好!

MSPM0 UART 是否支持反相逻辑模式、在该模式下、数据位在 UART 线路上进行逻辑反相? 它看起来不像基于 TRM 的、但只是想要确认!

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    因此、仅数据位的答案是否定的 我在 UART 模块中看不到任何可以对数据进行反转的东西。 不过、这可以在软件中轻松实现。

    如果您对反相的一切都没问题、那么答案是肯定的、您可以使用 IOMUX 设置中的反相控制来翻转引脚输出逻辑。 请参见下方的。   

    此致、
    Brandon Fisher