This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220716/lp-am243-lp-am243

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件: AM2434

您好、TI 团队、

LP-AM243是否支持 USB OTG 功能?

此致、
Biju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biju:

    虽然这些器件能够支持 USB OTG、但我们没有将该功能作为 LP-AM243的一部分提供、也没有随 SDK 提供的 OTG 示例代码。

    为了支持 USB OTG、您需要使用 USB0 ID 作为主机协商协议的一部分。 LaunchPad 没有将此引脚引出至 USB 连接器、USB0 ID 的当前配置是使其保持悬空、这意味着 AM2434将针对 USB 2.0在器件模式下运行。

    此致、

    拉尔夫·雅各比