主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
在生成的.out 文件中、源代码更新在 CCS 版本:12.1.0.00007、编译器 TI v20.2.7.LTS 和 TivaWare_C_Series-2.2.0.295中不能按预期工作。
如果我在源代码中更改函数并重建工作区、则将成功生成.out 文件。 在生成.out 文件时没有问题。
如果生成的.out 文件加载到目标中、则.out 文件的行为不会反映函数更改、并且不会根据修订后的源代码更新正常工作。
最近、我已经从 CCS 版本10.x 迁移到12.x、并且使用上述编译器和 TivaWare 库重建了源代码。
之前、我使用的是 CCS 版本10.x 和 TivaWare_C_Series-2.1.4.178、在该版本中、我并未遇到生成的.out 文件中的此类问题(也是单次)。
我尝试了多种方法来清理工作区、仅重建更新的源文件、删除整个"Debug"文件夹并重建整个工作区、但这些方法都无法帮助解决这个问题。
请提供您的输入以解决此问题。