This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57Lx ESM 模块是否检测闪存 ECC 不可纠正/可纠正的故障

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218572/rm57l843-does-rm57lx-esm-module-detect-flash-ecc-uncorrectable-correctable-fault

器件型号:RM57L843

您好!

我们找不到 RM57Lx ESM 模块可以在 SDL 代码中检测到闪存 ECC 不可纠正/可纠正的故障、但可以在 RM48 SDL 代码中找到它。 您能帮助检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheruming:

    已开始处理您的问题、很快将提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    与闪存 ECC 相同、我们只为其他器件找到 SRAM 冗余地址解码的 ESM 通道、而不为 RM57x 找到。

    但 RM57x 支持这种测试类型。 请帮助检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    RM57Lx 和 TMS570LC 架构与其他 Hercules 器件大不相同、其闪存技术也与其他 Hercules 器件不同、因此与其他 Hercules 器件一样、RM57Lx 和 TMS570LC 的所有 ESM 错误将不会相同。

    遇到这种情况

    组2通道4在 RM57Lx 中被保留

    此外、这并不是 FMC 不可纠正的错误、如其他 Hercules 器件

    实际上、 其他 Hercules 器件中的 ESM_G1ERR_FMC_CORR 错误等于 EPC-可校正错误(ESM_G1ERR_EPC_SERR)

    同样、 其他 Hercules 器件中的 ESM_G2ERR_FMC_Uncorr 等于 EPC -不可纠正的错误()

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。