主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT
我最近获得了 MSP432P401R Launchpad、最新的 CCS v12在与其板载 XDS110-ET 通信时记录了错误。 因此、我按照 XDS110SupportReadMe.pdf (也包含在 CCS 中)中的说明、使用与 CCS 捆绑的 firmware_3.0.0.25.bin 再次刷写固件。 现在、它甚至无法识别为 USB 设备。
我尝试使用单独的 JTAG 适配器(J-Link)进行恢复、但到目前为止、似乎没有固件可供使用。 有人可以建议我:1)哪个固件映像、2)我需要重新刷写哪个闪存地址才能使其重新运行?
C:\app\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>dirVolume in drive C is WindowsVolume Serial Number is 4A9D-046E
Directory of C:\app\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110
2023/04/24 10:59 <DIR> .2023/04/24 10:07 <DIR> ..2023/03/11 08:20 73,232 boot_loader.axf2023/03/11 08:20 6,202 boot_loader.bin2023/03/11 08:20 3,227 eZ_FetDcdcController.txt2023/03/11 08:20 315,357 firmware_3.0.0.25.bin2023/03/11 08:20 167,936 xds110reset.exe2023/03/11 08:20 176,023 XDS110SupportReadMe.pdf2023/03/11 08:20 203,776 xdsdfu.exe7 File(s) 945,753 bytes2 Dir(s) 1,366,008,442,880 bytes free
我尝试了 firmware_3.0.0.25.bin 和 boot_loader.bin -我将它们刷 写到 0x00000000 (TM4C1294NCPDT 芯片的闪存起始地址、由 XDS110-ET 使用)、但最终都无法识别器件(甚至没有出现在 USB 总线上)。 我可以肯定刷写本身是成功的、因为闪存编程器验证了可以、并且我还能够通过单独的 回读获取预期的映像。
我还 通过擦除闪存使 TM4C1294 (重新)进入 DFU 模式。 当它进入 DFU 模式时、xdsdfu.exe 无法重新刷新器件并显示错误 DFU_ERR_UNKNOWN (-4)。
C:\app\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e
USB Device Firmware Upgrade UtilityCopyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Scanning USB buses for supported XDS110 devices...
<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x1cbe PID: 0x00ffDevice Name: Tiva Device Firmware UpdateManufacturer: Texas Instruments IncorporatedSerial Num: 00000000Mode: DFU
Found 1 device.
C:\app\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f boot_loader.bin -r -v
USB Device Firmware Upgrade UtilityCopyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Scanning USB buses for supported XDS110 devices...
Downloading boot_loader.bin to device...Image is not fully DFU-wrapped. Downloading as binaryDownloading image to flash.... Completed.Error DFU_ERR_UNKNOWN (-4) reported during file download
我感到困惑。 该 MSP-EXP430P401R Launchpad 的修订版1可能有什么不同、并且与 CCS 中提供的 XDS110固件不兼容吗?