This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:Uniflash:在编程期间保持扇区不变

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217244/mspm0l1304-uniflash-keeping-a-sector-intact-during-programming

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

Champs,

客户需要指定一个扇区用于校准数据、并希望确保编程后、该扇区不会被误写、即使随后通过 SWD 加载应用固件也是如此。  它看起来像"不擦除闪存存储器"擦除方法是针对这样的情况,即只编程应用程序固件占用的扇区,但我看不到它在任何附属资料中如此清楚地说明。  

感谢您的澄清。

谢谢

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下可以采用两种方法:1. 如果您不需要在运行时更改校准数据、请使用静态闪存保护。 2.使用段擦除来下载代码,但可以使用 Uniflash 的未来版本来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    两个问题:

    1.能否帮助您了解 Uniflash 何时提供扇区擦除功能?  

    2.能否说明我在 Uniflash 中选择"不擦除闪存"方法时到底发生了什么?

    谢谢

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮助确定部门擦除功能何时在 Uniflash 中可用吗?  [/报价]

    我将在内部检查它并反馈给您。

    2. 您能否说明我在 Uniflash 中选择"不擦除闪存"方法时到底发生了什么?

    如果您使用擦除对器件进行编程、则闪存将覆盖写入、并在此处生成一些错误

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否听到 Uniflash 团队关于扇区擦除的声音?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉最近才更新。 可以、因为在线版本现在可以支持该函数。UniFlash (TI.com)

    对于离线版本8.3、将支持该功能、并将在本周发布。