This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-HT:AD 基准电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220159/sm320f2812-ht-ad-reference-voltage

器件型号:SM320F2812-HT
主题中讨论的其他器件:SM320F2812

嗨、团队,

客户有问题需要您的帮助:

SM320F2812芯片具有12位精度 AD。 此 AD 的计算公式基于3V 作为参考、但电源为3.3V。 由于温度的原因、这里的电源电压从3.3V 降至3.2V。 它会影响广告收集数据吗? 我查找了数据表、但却找不到具体的 AD 用作基准电压。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    内部 ADC 基准与电源电压无关(内部带隙源);因此、只要客户处于 VDDIO/VDDA 的规格范围内、ADC 就会在 DS 中的规格范围内工作;满量程范围始终为0-3V。  

    因此、根据上述客户用例、不会对 ADC 结果产生影响。

    此致!

    Matthew