This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TMS570LC4357-EP:此处引用的 Quot;1024片外通道和 quot;是什么意思?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219813/faq-tms570lc4357-ep-what-is-meant-by-this-reference-to-1024-off-chip-channels

器件型号:TMS570LC4357-EP

smnu563a (技术参考手册)是指 ADC 的"1024个片外通道"。

我看不到任何其他与此相关的参考。 这是指处理基于 SPI/I2C 的外部 ADC 芯片、还是该微控制器必须具有一些附加功能才能与外部 ADC 进行更紧密的集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    Unknown 说:
    我看不到任何其他相关参考。 这是指处理基于 SPI/I2C 的外部 ADC 芯片、还是该微控制器必须具有一些额外功能才能与外部 ADC 进行更紧密的集成?

    有一种模式称为"增强通道选择模式"、使用该模式、我们可以将模拟通道扩展到高达1024个通道。

    我将介绍如何操作、但更多详细信息、请参阅 TRM 中的"22.2.2.2.2增强通道选择模式"一节。

    我们知道 ADC1实例将支持多达32个名为 AD1IN[0]的通道到 AD1IN[31],这些通道称为内部通道。 在顺序通道选择模式(默认模式)中、我们可以将32个模拟通道连接到这些引脚、但在增强通道选择模式中、我们可以使用名为 AD1EXT_SEL[4:0]的外部通道选择引脚将这些通道扩展到1024。

    实际上、我们可以将这些外部通道选择线路连接到外部多路复用器、以便在增强通道选择模式下扩展外部通道、如下所示

    如果验证上图、ADC1是控制器中的 ADC 实例-1、正如我们所知、它有32个输入通道、所以我要做的是将一个32*1 mux 连接到 ADC1实例的每个输入通道。

    每个32*1多路复用器需要5个选择正确,所以我用  AD1EXT_SEL[4:0]操作这个选择行。  

    实际上、ADC 中总共有10条选择线路、 其中5条是内部通道选择线路(AD1INT_SEL[4:0])、5条是外部通道选择线路(AD1EXT_SEL[4:0])。 此内部通道选择线路由 EV_INT_CHN_MUX_SEL 位自动控制、而外部通道选择线路由 EV_EXT_CHN_MUX_SEL 在增强型通道选择模式下进行控制。

    下图中列出了通道选择表、请参阅。

    现在、有关操作的更多详细信息、请参阅 TRM 中的"22.2.2.2.2增强通道选择模式"一节。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。