This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:MSPM0G 系列 FOC 解决方案

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219398/mspm0g3505-mspm0g-series-foc-solution

器件型号:MSPM0G3505

您好!  

我对 MSPM0G 系列 FOC 解决方案感兴趣。 为了实现 TI 发布的产品的 FOC、有多种方法、例如使用 C2000和 MCFx 系列电机驱动器。

如何使用 C2000和 MSPM0G 来实现 FOC 的主要区别是什么? 请告诉我、C2000是否有任何点可以实现 MSPM0G 无法实现的功能、反之亦然。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多有关 MSPM0G FOC 的信息、请参阅以下 应用手册。

    至于 C2000、我 在他们的 InstaSPIN FOC 上找到了此文档、但所需信息很少。 更多有关 C2000 FOC 的信息、我会在 C2000 e2e 论坛上发帖、请求更多信息。

    总体而言、MSPM0 FOC 解决方案仍在开发中、不像 C2000解决方案那么成熟。  

    谢谢!

    苏珊