This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219784/tm4c123gh6pm-tm4c123

器件型号:TM4C123GH6PM

是否可以将一个64位定时器/计数器配置为加/减计数器、在该模式中、加/减模式将由一个输入引脚上的低电平/高电平控制、而不是由 GPTMTxMR  寄存器编程控制。 寄存器配置只允许使用固定模式(?)、无论是向上计数还是向下计数。

谢谢、此致、

Sudhir Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     计时器只能配置为递增计数或递减计数? 无论向哪个方向(递增或递减)、当达到匹配值或定时器超时时、均会产生中断。 在计时器运行开始之前、可通过软件对 MODE 寄存器进行预配置。 它不能由外部引脚控制。  不确定您的应用为什么要在相同的计时器操作中向上计数和向下计数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回复。 我的确想到了在收到方向更改中断后通过重新配置寄存器来更改模式。 不过、我不确定是否可以在动态情况下更改向上/向下模式而不影响计数。 该应用将是移动机器人所覆盖的总线性距离,在面对障碍物时可能需要反向。 当然,这可能是一个过分。 引导加载程序。

    此致、