This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:如何使用5V 容限 IO

Guru**** 2920910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219394/mspm0l1303-how-to-use-5v-tolerant-io

器件型号:MSPM0L1303

您好!  

1.在使用5V 容限 IO 时、无需输入单独的5V 电源、对吧?
2.由于 MSPM0有两个容差 IO、因此它是否支持5V 的 I2C 和 UART?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    Unknown 说:
    1. 使用5V 容限 IO 时、无需输入单独的5V 电源、对吗?
    [/报价]

    它们都是开漏 IO、因此如果您要在5V 电压下使用它们、则需要一个5V 电压轨来将它们上拉、但您是正确的、无需为 器件本身提供5V 电压。

    2.由于 MSPM0有两个容差 IO、因此它是否支持5V 的 I2C 和 UART?

    [/报价]

    是的、正确。 PA0和 PA1是5V ODIO、它们上面提供了 UART 和 I2C 外设。 因此、您可以将这些与适当大小的上拉电阻器配合使用、并支持 I2C 或 UART。  

    需要注意的一点是、如果您采用20引脚或更小的封装、则 NRST 在内部绑定到 PA1。 因此在这些封装中、PA1/NRST 引脚无法承受5V 的电压。  不过、PA0仍可以在高达5V 的电压下运行。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]