This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:看门狗错误 TMS570LS3137

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219117/tms570ls3137-watchdog-errors-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我在使用 TMS570LS3137内提供的安全装置时遇到了一个问题。

作为相关信息、我在 RTI_CLK = 50M 时在 MCU 顶部使用 FreeRTOS。请注意、使用了两个使用 RTI_CLK 的计数器(一个用于 FreeRTOS、一个用于软件计时器)

例如、我想使用一个周期性任务来重新加载看门狗计数器。 但是、当我尝试  通过从任务中写入0xE51A 来访问寄存器 WDKEY 时、它会自动触发_dabort。  

这是我遵循的步骤:

1.在"init 函数"中编程 DVD 预载值(在启用调度程序前调用)

2.  在"init 函数"中启用 DWD (在启用调度程序之前调用)

写入0xE51A WDKEY (从一个任务中调用)

4.将0xA35C 写入 WDKEY  (从任务调用)

请注意、如果我  在启动调度程序之前(在我的初始代码中)写入寄存器 WDKEY、则运行正常。 另一方面、如果我尝试从任务中更新与看门狗相关的其中一个寄存器、它会自动触发 _dabort (就像我访问受限区域=>我禁用 MPU、但仍然是相同的错误)。 而 FreeRTOS 不会将这些寄存器弄乱。

有什么想法吗?

此致、