This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:使用 CCS12进行调试时显示外设寄存器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219139/am2432-display-of-peripheral-registers-when-debugging-with-ccs12

器件型号:AM2432

您好、CCS 专家、

我们将在 AM2432器件上使用 CCS12进行开发。 当我们在 M4F 上启动一个调试会话时、只显示 M4内核寄存器。 我们如何启用 UART 和 GPIO 等外设 MCU 寄存器的视图?

我发现了此主题、但它已使用一年、适用于 CCS11:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071744/lp-am243-peripheral-register-view/

提前感谢、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    您正在使用哪个 CCS 版本? CCS 12.2.0包含适用于 AM243x 外设寄存器的 XML 文件、但仅适用于 R5F 内核。 由于外设电阻器地址是全局地址、因此您可以从任何 R5F 内核(如 R5F_0_0)检查它们。

    但是、AM243x 的 XML 文件在 CCS 12.0.0中不可用。

    此致、

    Ming