请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我想我通过意外地禁用外部振荡器使 CPU 变砖了: systemREG1->CSDIS =~SYS_CLKSRC_PLL1; //什么都不做
我认为这会在 XDS 能够通话之前禁用 CPU、从而使其变砖。
有什么办法可以解决这一问题吗? 或许是一种从外部擦除闪存的方法?
此致、
马克·萨马林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想我通过意外地禁用外部振荡器使 CPU 变砖了: systemREG1->CSDIS =~SYS_CLKSRC_PLL1; //什么都不做
我认为这会在 XDS 能够通话之前禁用 CPU、从而使其变砖。
有什么办法可以解决这一问题吗? 或许是一种从外部擦除闪存的方法?
此致、
马克·萨马林
systemREG1->csdis [/报价]是的、你禁用了除了 PLL1之外的所有时钟源。
是 在 main ()还是_c_int00 ()中调用" systemREG1->CSDIS =~SYS_CLKSRC_PLL"?
CPU 是否卡住? 还是 CPU 复位?
您能够将 JTAG 仿真器重新连接到 CPU 吗?